问题一:输入电压从50V增到150V,Vcs电压尖峰逐渐增大。增大CS引脚出的RC滤波效果,但高压电压尖峰依然存在。
图一:输入电压100V
图二:输入电压150V
图三:输入电压175V
问题二:随着输入电压的增加,当输入电压大于120V时,在启动常的现象。电压增至200V时,电路无法达到稳态。更改Rfb,Rcomp,Rbias, Cfb等,占空比异常现象依然存在.


最后附上了原理图,感谢您回答我的问题ACF4.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
针对您描述的UCC28780高压启动阶段遇到的问题,以下是一些可能的原因及建议解决方案:
问题一:输入电压从50V增到150V,Vcs电压尖峰逐渐增大
原因分析:
高压启动时,由于电源线路中的电感和电容效应,以及开关动作的瞬态过程,可能会导致电压尖峰。
滤波电路设计不当或参数不匹配,可能无法有效抑制尖峰。
解决方案:
增加滤波级数:在CS引脚处除了RC滤波外,可以考虑增加额外的滤波元件,如串联电感或并联电容,形成更复杂的滤波网络。
优化RC参数:重新计算并选择合适的电阻和电容值,确保滤波效果最佳。
使用软启动电路:通过添加软启动电路,可以减缓电压上升速率,从而降低尖峰。
检查布局和布线:确保高压部分的布局紧凑,走线短且宽,减少寄生电感和电容。
问题二:输入电压增加至120V以上时,占空比异常;电压增至200V时,电路无法达到稳态
原因分析:
占空比异常可能是由于反馈回路不稳定或补偿网络设计不当。
高压下电路无法达到稳态,可能与电源的稳定性和负载特性有关。
解决方案:
重新设计补偿网络:检查并调整Rfb、Rcomp、Cfb等元件的参数,确保补偿网络在高压下仍能保持稳定。
优化偏置电阻Rbias:调整Rbias的值,以确保在高压下偏置电流稳定。
增加稳压措施:在电源输入端增加稳压电路,如使用稳压二极管或串联稳压器,以减小输入电压波动对电路的影响。
检查负载特性:确认负载在高压下的特性是否与电源设计相匹配,如不匹配,需调整负载或电源设计。
使用高压保护电路:在电路中增加高压保护电路,如过压保护、过流保护等,以确保电路在高压下的安全性。
综合建议
仿真与实验验证:在更改电路设计前,先进行仿真分析,预测更改后的效果。然后进行实验验证,逐步调整参数,直至问题解决。
https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/slum626
推荐官方仿真模型,建议您使用您的电路进入仿真软件进行仿真匹配相关参数。