This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC28070: UCC28070带负载问题

Part Number: UCC28070

在AC85V输入时,输出390V,带纯阻负载(75欧姆)2KW没问题,但带半桥驱动电源后,1KW就烧了一个升压MOS管!(其中半桥电源输出60多V,恒流给电池充电,充电电流15A),请问哪里出了问题?就烧了PFC的升压MOS管,半桥电源部分没问题!

  • 您好

    • 可能原因‌:

      • 电流应力过大‌:半桥电源输出60多V,恒流15A,可能使PFC升压MOS管承受过大电流。
      • 驱动波形问题‌:驱动波形上升沿和下降沿缓慢,可能导致MOS管开关过程中产生过大损耗。
      • 保护机制未触发‌:UCC28070的保护机制可能未能及时触发,导致MOS管过流损坏。
    • 建议‌:

      • 检查电流路径‌:确保电流路径设计合理,避免过大电流应力。
      • 优化驱动波形‌:调整驱动电阻、供电电压等,优化驱动波形。
      • 检查保护设置‌:确保UCC28070的保护设置正确,能及时触发保护机制

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/slum098

    通过官方仿真模型模拟过电流来进行调节相关IC的参数。