Hi
如图,设计了24V转15V的电路,输入电压范围20-28V,正常输入24V,输出15V,开关频率1MHz,最大负载电流2A
在24V输入,2A负载电流条件下测试,发现开关频率及波形不正常,且输入输出电压纹波较大,如图
请问大概是什么原因导致该问题
请尝试按照以下参考更换补偿网络(Rcomp,Ccomp,Comp2)和电感器,看看它是否工作正常。
好的,我尝试一下
我将Rcomp更换为12kΩ,测试结果如图,开关波形正常,但是输出纹波波形似乎还存在问题,应该是我的环路补偿设计存在问题。请问如何在PSPICE仿真该电路的开环增益及相位裕度?