在开关电源适配器新产品的研发过程中,为了确保适配器在使用过程中能够适应不同环境的运行要求并能够为用户提供持续稳定的电流电压转化工作,工程师通常会为适配器提供适当的输出过载保护,以确保适配器的安全运行。介绍两种目前应用比较广泛的输出过载保护技术
1.恒功率限制保护法
恒定输入功率限制保护法是目前比较通用的开关电源适配器输出保护技术之一,这种方法的保护原理在于通过限制最大传输功率来保护原边电路。但是在反激变换器中,这种技术几乎不能保护副边输出元件。例如在不连续反激变换器中,原边峰值电流已经受到限制,也就是给出了限制的传递功率。当负载电阻减少、负载超过它的限定值时,输出电压开始下降。正是因为规定输入和相应输出的电压电流乘积,当输出电压开始下降时,输出电流将会上升。在短路时,副边电流将会变得很大,在开关电源中消耗全部的功率。这种形式的功率限制一般只作为某些限制补充形式,如副边限流这种补充限制的电路中。
2.反激超功率限制保护法
反击超功率保护法目前在国内的适配器研发和厂家生产过程中应用比较广泛,这种保护技术是上速形式的一种扩展,在这种形式中有一个电路来监视原边电流和副边电压,在输出电压降低时减少功率。通过这种方法,当负载电阻下降时使输出电流减小,防止副边元器件受到过强的应力损害,其缺点是用于非线性负载时会发生锁定现象。