This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5143A-Q1: LM5143A-Q1和LM65635-Q1电源瞬断问题

Part Number: LM5143A-Q1
Other Parts Discussed in Thread: LM65635-Q1

TI工程师 您好!

我们打算使用LM5143A-Q1(output 5V)和LM65635-Q1(output 12V or 5V),用于24V商用车项目。

关于客户电气试验:供电电压瞬时下降(16V→9V@100ms),要求功能等级A。

试验内容参考:ISO 16750-2 4.6.1 Momentary drop in supply voltage

经过分析,存在以下两点问题,希望帮忙解答:

1,当output=5V时,入力和出力电压幅值没有问题。

     但在16V→9V@100ms过程中,电源IC本身会有什么样的状态及反馈并不清楚,

    从数据手册中没有找到类似的描述,希望帮忙解答以下~

2,当output=12V时,input下降至9V,而FB仍设定为12V。

     过往经验理解,此时电源会处于max duty状态,即output=9*99%=8.91V,

     个人理解不会有什么问题,请帮忙确认这个理解对吗?

以上、盼复

  • 您好

    1,当output=5V时,入力和出力电压幅值没有问题。

         但在16V→9V@100ms过程中,电源IC本身会有什么样的状态及反馈并不清楚,

    关于LM5143A-Q1,这款65V同步降压直流/直流控制器在输入电压突降的情况下表现出色。根据数据手册和相关资料,当输入电压突降至3.5V时,LM5143A-Q1仍能根据需要以接近100%的占空比继续工作。这意味着在16V→9V@100ms的瞬时下降过程中,LM5143A-Q1会努力维持输出电压的稳定,尽管输入电压有所降低。在这个过程中,电源IC可能会增加其工作频率或调整其内部参数以应对电压变化,但具体的状态和反馈可能需要通过实际的测试或仿真来进一步确认。

    2,当output=12V时,input下降至9V,而FB仍设定为12V。

         过往经验理解,此时电源会处于max duty状态,即output=9*99%=8.91V,

         个人理解不会有什么问题,

    当output=12V时,input下降至9V,而FB(反馈电压)仍设定为12V的情况,你的理解是正确的。在这种情况下,电源会处于最大占空比(max duty)状态,即试图通过最大限度地导通开关元件来维持输出电压的稳定。然而,由于上述元件损耗的存在,实际输出电压会略低于12V,可能会接近8.91V(如你所述,9V*99%=8.91V),但具体数值还需要根据实际的电路参数和元件特性来确定。

    总的来说,这两款电源IC都具有良好的瞬态响应能力和稳定性,能够在输入电压瞬时下降的情况下努力维持输出电压的稳定。然而,具体的行为和特性可能还需要通过实际的测试或仿真来进一步确认和优化。请您参考官方仿真软件进行仿真测试来观察结果。

  • 了解,谢谢您的确认~