hi,我这边目前设计一款主板,使用LM5175升降压方案,输入9~36V,输出12V/6A。
使用12V/6A适配器输入,测试时发现异常,开机进系统过程中,主板会掉电,进一步测量发现是LM5175输出的12V电源掉了,导致主板掉电。
直接用相同的12V/6A适配接到后端给12V供电,主板能正常开机进系统。
原理图如下:请问为什么输出功率会不足,导致开机过程掉电?怎么样能解决?
您好,
请参考链接中评估的设计文件及BOM选型。
LM5175EVM 评估板 | TI.com.cn
目前是参考的这个设计的,有些参数可能有一些偏差,但是我们按这个文件资料修改参数后,问题还是没有解决,目前就是概率上电掉电。
请问我可以测量电路中的哪些信号,以排查具体是哪一部分的问题呢?麻烦请给一些指导。
谢谢~
如果是上电掉电存在一定概率,猜测是设计的输出电流不够,可增大频率,输出电容或电感。
可尝试更改斜坡补偿,软起动时间。
建议使用工具再检查一下
请问电感也是改大吗?因为一般电感值越大,电感的饱和电流会越小,增大电感会不会有饱和电流不够的风险?
目前的原理图,请问有检查到需要修改的点吗?
请使用WEBENCH工具辅助设计。