This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC25800-Q1: SW波形回勾

Part Number: UCC25800-Q1


在过谐振的时候SW波形上升沿下降沿为什么会有回勾?

  • 您好

    您可以详细说明一下您的测试条件和方法。

  • UCC25800EVM,15V转18,-5V,负载65mA,开关频率500K,SYNC管脚接外部时钟,通过条件SYNC频率,欠谐振,刚好谐振时SW波形中间有小平台,过谐振时,SW出现回沟。

  • 我们需要时间调查,请等待我们的回复。

  • UCC25800应始终以谐振频率或略低于谐振频率工作。 由于效率降低,开关损耗增加(ZVS,ZCS损耗)和变压器输出电压降低,建议不要在谐振频率以上运行,这是所有LLC转换器的特征。 在共振下工作时,前一级电流接近完美正弦。 在谐振以下操作时,正弦电流将显示为已断开。 我相信您观察到的差异可能是外部同步时钟变化的结果。 

  • 是否是电流这个异常的过零尖峰导致的?只是在谐振和欠谐振SW跌坑比较小被Csw滤掉了,为什么电流波形上会有这样的尖峰

  • 波形显示功率级在谐振以下运行。您还可以从黄色波形中看到,SW节点可能没有完全谐振到零。你可以看到一些部分共振,这表明一些软开关仍在发生,但可能不是完全的零电压开关。当转换器开关频率进一步远离谐振时,就会发生这种情况。当转换器不在全零电压开关下工作时,内部MOSFET可以进行反向恢复,硬开关,这会产生电流波形上的振铃。