This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27427: 电量计使用

Part Number: BQ27427

1、系统侧电量计和电池侧的电量计什么区别?

2、BQ27427用于电池侧的电量计?

3、电量计的建模如何实现?需要原厂完成吗?

  • 您好,

    1、系统侧电量计和电池侧的电量计什么区别?

    系统侧电量计通常放置在主板上,需要系统用户完成参数配置等调试过程,相对复杂‌。
    ‌电池侧电量计‌在电池包里,由电池厂家完成生产,精度更高,用户只需I2C读写容量信息,相对简单。

    2、BQ27427用于电池侧的电量计?

    非电池侧专用‌

    3、电量计的建模如何实现?需要原厂完成吗?

    通常涉及算法和参数的配置,需要原厂完成。

    但BQ27427预编程的电量计,为 4.2V、4.35V 和 4.4V 电池提供三种可选的预编程配置文件。