This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ76920: 欠压保护不准确

Part Number: BQ76920

BQ76920欠压保护设置为2.7V,但是去测量发现欠压保护大概为2.95V,有什么原因吗谢谢

  • 您好

    关于你提到的BQ76920欠压保护设置不准确的问题,即设置为2.7V但实际测量发现欠压保护大概在2.95V,这里有几个可能的原因和排查方向:

    1. VC引脚连接不正确‌:BQ76920的VC引脚用于连接电池单元,以确保正确监测电池电压。如果你的BQ76920是用于4串电池组,那么VC3-VC4应该短接,而VC4-VC5不应该短接。如果VC引脚连接不正确,即使电压读数准确,也可能会触发UV(欠压)警报。因此,请检查你的VC引脚连接是否符合数据表中的要求。

    2. 电池连接问题‌:除了VC引脚外,还需要检查电池的连接是否牢固、正确。如果电池连接不良或存在断路、短路等问题,也可能导致欠压保护不准确。

    3. 软件配置错误‌:BQ76920的欠压保护设置通常是通过软件配置的。如果你的软件配置不正确,比如设置的欠压阈值与实际不符,或者相关参数没有正确配置,也可能导致欠压保护不准确。因此,请检查你的软件配置是否正确。

    针对以上可能的原因,我建议你按照以下步骤进行排查:

    • 首先,检查VC引脚的连接是否正确,确保VC3-VC4短接,VC4-VC5没有短接。
    • 其次,检查电池的连接是否牢固、正确,没有断路、短路等问题。
    • 最后,检查软件配置是否正确,特别是与欠压保护相关的参数设置。
  • 设置是三节电池串联,VC引脚的连接是正确,因为能读出三节分别的电压,连接也在正常,软件配置也检查不出什么问题,是不是有可能欠压保护反阀值有误差,还有什么原因吗

  • 您好

    BQ76920欠压保护实际值高于设定值(2.7V)而为2.95V,可能的原因包括:‌电池状态影响、测量误差、设备校准问题以及保护机制设定‌。

    1. 电池状态‌:电池在静止、充电或放电状态下的电压可能有所不同,这可能导致测量时出现偏差‌。
    2. 测量误差‌:测量设备本身的精度和稳定性可能影响测量结果,导致实际测量值与设定值不一致。
    3. 设备校准‌:BQ76920设备可能需要定期校准以确保其准确性。如果设备未经过适当校准,可能会导致保护电压值偏离设定值。
    4. 保护机制设定‌:在某些情况下,为了保护电池不受损害,设备可能会故意将保护电压值设定得稍高一些,以增加安全裕量‌。