Other Parts Discussed in Thread: TPS63000, TPS61090
一款便携式的测量仪,单节Li-Polymer电池供电,将电压升至5.5V,根据应用条件初步选择了TPS63000和TPS61090两款DCDC
现在最愁的是纹波的问题...
升至5.5V是为了满足后面还有5V,3.3V,-5V等要求可以用LDO消除一些纹波并供电之...
但一般PSRR的频率限制很大...貌似对TPS61090勉强能够响应些...
请教TI专家有什么更好的去除纹波的方法么...
要求是对一些器件限制在0.1mv,另外一些高精密器件限制在1uv左右
当然旁路技术肯定要使用...但貌似已经很影响瞬态响应了...