This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5175: VCC引脚从VIN获取电压,BIAS引脚需要悬空吗?

Part Number: LM5175

你好,我需要lm5175的VCC引脚从VIN获取电压,因为Vout电压为36V,电压太高,不方便从Vout为VCC供电。请问BIAS引脚需要悬空吗?VCC引脚只需要通过电容接地就可以了是吗?另外LM5175支持最大36V,5A的电压输出吗?

  • 您好,

         VCC管脚不可以从外部施加电压,直接连接电容到地即可。电路设计可参考数据手册Figure 24。

         可以支持36V/5A输出,建议使用WEBENCH工具辅助设计。

         LM5175 数据表、产品信息和支持 | 德州仪器 TI.com.cn

  • 你好,由于芯片手册上面说明BIAS的电压不能超过36v或40v,但是我的输出电压过高,不能将输出电压接到BIAS,所以我就有问题,这个BIAS是不是需要悬空处理。在webench设计里面应该有一个bug,就是输出电压即使超过了36v,或者超过40v,都是将BIAS接到了VOUT,而这和芯片手册上BIAS的最大耐压就矛盾了。所以我打算用从VIN汲取电压供给VCC,我知道VCC只需要通过电容接地,可能在芯片内部vcc从vin汲取电压。

  • 您好,

         vcc只从vin汲取电压是可以的,BIAS电压只是为了维持当VIN电压低落时的VDD供电。

         

  •  vcc从vin汲取电压的话,BIAS引脚怎么处理呢?是悬空,还是通过电容接地呢?

  • 您好,建议通过电容接地。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。