This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ucc28631设计中变压器线径及绕法问题

Other Parts Discussed in Thread: UCC28630EVM-572, UCC28631

ucc28631说明文件第59页中给出主线圈端Iprms=1.41A,按照4.5A/mm2的原则,此线圈应该为0.3mm2,但在UCC28630EVM-572说明文件(sluuax9b.pdf)的第20页中主线圈采用15股0.1mm的导线,此导线截面积为15*0.00785=0.12mm2,远小于按照4.5A/mm2的原则选出的截面积,另外副线圈W3和BIAS的线圈W2都元小于我计算的值。

所以想咨询下:

1、主线圈,副线圈和BIAS线圈中电流有效值的算法,以及具体导线的线径是怎么选取的;

2、在UCC28630EVM-572说明文件(sluuax9b.pdf)的第20页中所示的为何采用分层(W1和W5)的主线圈绕法,以及BIAS线圈(W2)为何采用这种屏蔽模式。

3、BIAS线圈(W2)是否可采用绕线+铜层屏蔽的模式;

4、为什么屏蔽层都是接Vbias而不是接地的。

谢谢了。

  • 亲;首先,高频有集肤效应,粗线并不适合高频开关电源。所以;利兹线可以取较高的电流密度,粗细线的允许电流密度并不一样。

    其次;你提及的屏蔽,只要工艺允许;当然可以用铜箔屏蔽。另外;屏蔽的目的是阻挡噪音,所以;寻找最短和有效路径是最重要的。地不是唯一选择。

  • 利兹线哪些生产厂家好点的,可以查询相关参数和选型,谢谢了

  • 还有就是我这里输出有3路,功率都不一样,分别为120w,30w,20w,电压输出都为24V,120w计算出来电流有效值为9A左右,其他两路应该如何选择呢,谢谢。

  • 比如说最大电流4A,按4A/mm2设计,那需要1mm2截面积的导线,由于集肤效应用4股0.25mm2的导线代替,但是总的截面积是不变的,而说明文件中和计算所得的导线截面积相差很大,如果有相关选型文件能否提供参考下,谢谢了。