This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
FUSE状态置位了 一直无法清除 一直处于置位状态 需要怎样才能清除
PF rest FUSE脚翻转 都无法清零FUSE位 导致换了保险丝还是烧坏
您好,
需要时间看一下,请等待后续回复。
你好 还有一个问题 76952触发0CD 或者OCC保护了 可以主动清掉保护位吗 恢复正常
请问您能否共享原理图和寄存器设置?
未断言时,保险丝针脚为Hi-Z;如果针脚上仍存在逻辑高电压,则位可保持断言状态。
您能否测量针脚是否实际驱动或只是浮动?
FUSE都是默认配置 逻辑是使用MCU完成 我只是达到条件去发送FUSE_TOGGLE()指令 指令可以生效 但是之后BATTERY Status的FUSE位一直被置位 一直无法清除
需要确认一下,请等待后续回复。
你好 请问这个问题能不能解决呀
如果触发 OCD SCD之类的故障 可以发某些之类去主动清除吗
需要时间内部确认。
请参考BQ76952 (Rev. B) 中“5.2.8 放电过流 1、2 和 3 保护”和"5.2.6 放电短路保护"说明。
以上是76952寄存器配置 16串电池
如果 Fuse Blow Timeout 设置仍为默认值,则 FUSE 引脚将保持置位 30 秒,然后应置低。
他们是否没有等待足够长的时间让 pin 置低?引脚是否仍然驱动至5V,或者只是该位保持置位状态?