在做BQ20Z75 2串 电池放电时候,温度突变到128°,保护。复位之后 我发现温度是46.85度,明显的不正常。
对比其他的样品,正常温度差不多29度左右。 还好我在把芯片的log数据记录下来了。
经过观察,发现,温度一开始就不对,40多度。 在放电接近5.0V(保护值)时,突然跳变到128度的极限值。 电池就无输出了。 做了一下分析:
1,是不是因为温度开始不正确,导致的后面的跳变。 于是我又复位了电池,温度还是在46度的非正常值,我给电池放电,想让它重新出现故障,但是电池出了温度,其他都正常。 以前我也遇到一个,类似情况,只是复位了,温度也正常了,所以找不到具体原因。
2,根据原理图
,TOUT 是个基准电压,配合NTC,69.1K,8.45K电阻形成温度检测电路,在过温保护情况下,我测试了TOUT管脚,发现没有了电压,我在想这个基准电压本应该是时刻都有的,是什么情况下让它不提供输出了,导致温度检测失败,电池无输出? 求各位经验丰富的工程师帮帮忙啊,急的狠。