This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

谈谈德州仪器的几种电源管理芯片



在数字电路和模拟电路系统应用中电源管理芯片扮演越来越重要的角色!需要连续长时间保持可靠和稳定工作!随着半导体芯片集成技术的不断发展,传统的串联稳压芯片诸如lm7805等由于效率较低逐渐被低功耗、低压差稳压芯片和DC-DC芯片所代替!美国TI公司的电源管理芯片由于性价比高占有了相当多的市场份额!

一.低压差线性稳压器 (LDO)

传统线性稳压芯片输入和输出压差需要大于3伏才能稳定输出,现在的低压差芯片

输入和输出压差1伏左右就可以稳定输出了,因此输出同样的电流自身功耗减少了许多的!线性稳压芯片优点输出纹波很小,但输出功率(电流)不能做的大(效率低)。

1.单通道 LDO

2.多通道 LDO用在dsp供电电源,比如外设3.3伏,内核1.8伏等。

二.DC/DC 开关稳压器

和线性稳压芯片比较,DC/DC 开关稳压器输出效率很高,输出功率较大,模块体积小,但是输出纹波较大!

主要有三种类型:

1.降压转换器

2.升压转换器

3.隔离式DC/DC电源主要用在通信隔离比如CAN、485通信等。

. 电池管理芯片

锂电池充电器 IC,在手机,数码相机,充电宝上用的很多!

以上三种电源管理芯片设计手册和资料可以在官网下载,同时可以利用WEBENCH在线仿真和设计,很方便。

此外太阳能(光伏)和无线充电(电动汽车、手机无线充电)领域应用也值得学习和关注!