Part Number: UC2844
您好!
我们正在开发的项目, 用MCU的PWM信号与UC2844ADTR调制脉冲耦合(脉冲频率37kHZ),在电路板24V2上电时,UC2844ADTR的10引脚有PWM输出信号,输出后立即关断,输出信号幅值约为11V;输出的PWM频率为kHZ左右;上电输出会导致后作级误动作,因项目需要,要想办法规避上电时UC2844ADTR输出现象,请您帮忙分析一下如何处理,谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
问题原因:
解决方案:
实施建议:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/slum532
这是官方的仿真模型,您可以将您的电路导入排除是否是外部干扰导致的情况的发生,同时也可以核实您配置的是否有问题,并且可以检测您的新增的相关电路是否能从逻辑上解决您的问题。