UC2844: UC2844ADTR输入24V电源有PWM输出

Part Number: UC2844

您好!

     我们正在开发的项目, 用MCU的PWM信号与UC2844ADTR调制脉冲耦合(脉冲频率37kHZ),在电路板24V2上电时,UC2844ADTR的10引脚有PWM输出信号,输出后立即关断,输出信号幅值约为11V;输出的PWM频率为kHZ左右;上电输出会导致后作级误动作,因项目需要,要想办法规避上电时UC2844ADTR输出现象,请您帮忙分析一下如何处理,谢谢!

  • 您好

    1. 问题原因‌:

      • UC2844ADTR在上电时立即输出PWM信号,这可能是由于其内部电路在上电瞬间即开始工作,而未经过任何延时或软启动过程。
      • 输出信号幅值约为11V,且PWM频率为kHz左右,这种突然的输出可能导致后级电路误动作。
    2. 解决方案‌:

      • 加入延时电路‌:在UC2844ADTR的电源输入端加入一个延时电路,如使用RC延时电路或延时继电器等。这样,在上电初期,延时电路会先工作一段时间,确保UC2844ADTR在上电稳定后再开始输出PWM信号。
      • 使用软启动电路‌:设计一个软启动电路,使UC2844ADTR的电源电压逐渐上升,而不是瞬间达到额定电压。这样,UC2844ADTR会在电压稳定后才开始正常工作,从而避免上电瞬间的PWM输出。
      • 调整UC2844ADTR的配置‌:检查UC2844ADTR的配置,看是否有相关设置可以调整其输出特性。例如,某些PWM控制器具有使能引脚,可以通过控制该引脚来使能或禁用PWM输出。如果UC2844ADTR具有这样的功能,那么可以在上电初期将该引脚置为禁用状态,待电路稳定后再置为使能状态。
    3. 实施建议‌:

      • 在选择延时电路或软启动电路时,需要根据项目的具体需求和UC2844ADTR的特性来选择合适的电路。
      • 如果调整UC2844ADTR的配置可以解决问题,那么应优先考虑这种方案,因为它不需要额外的硬件电路。
      • 在实施任何解决方案之前,建议先进行仿真或实验验证,以确保方案的有效性。

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/slum532

    这是官方的仿真模型,您可以将您的电路导入排除是否是外部干扰导致的情况的发生,同时也可以核实您配置的是否有问题,并且可以检测您的新增的相关电路是否能从逻辑上解决您的问题。