This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ4050: BQ4050学习问题

Part Number: BQ4050


HI

请教一个问题

1、bq4050需要做老化学习吗?

2、老化学习max error 这个状态更新到多少呢?是不是必须更新到2%。

3、在学习的过程中,有观察到做一个循环后,有电的电池更新到2%,有些更新到8%,请问这个什么原因导致同一批次老化的,更新的状态却不一样呢?

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,是的,bq4050通常需要进行老化学习,这是为了确保电池管理系统能够准确地评估电池的性能和容量。
    老化学习能够帮助bq4050收集充放电数据,以便根据实际使用情况优化电池状态的估计。

    在老化学习过程中,Max Error(最大误差)通常需要更新到尽可能低的值,理想情况下是低于2%。
    这取决于电池的使用情况以及学习过程的参数设定。更新到2%以下有助于确保所记录的数据具有较高的准确性。


    同一批次电池在老化学习中更新状态不同的原因可能包括,
    即使是同一批次,电池的化学特性和内部阻抗可能有所不同,导致其充放电特性和循环效率有所差异。
    如果电池在测试过程中被施加了不同的负载或者温度环境不同,可能会导致电池的表现不同。
    bq4050在进行学习时,可能会根据电池的实时数据动态调整学习参数,导致结果的不同。