Part Number: TPS2HB16-Q1
接地保护电阻选择4.7kΩ,芯片不工作,选择470Ω时工作,与规格书上推荐的不同,请问是什么原因?另外如果可以,请帮忙提供TPS2HB16FQPWPR Q1 的典型应用电路,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPS2HB16-Q1
接地保护电阻选择4.7kΩ,芯片不工作,选择470Ω时工作,与规格书上推荐的不同,请问是什么原因?另外如果可以,请帮忙提供TPS2HB16FQPWPR Q1 的典型应用电路,谢谢。
您好
典型电路就是datasheet里面的电路。
另外就是评估板的电路,里面也有应用电路。
这个RGND并非是固定某个值,可以计算出最小值,参考datasheet 10.1.1 Ground Protection Network,可以根据实际情况调整,确保系统稳定运行就可以。