TPS73733电源芯片输入5v,输出3.3v,将EN脚接输入电源5V能够输出3.3v,将EN脚接地还有1V左右的输出电压,这是为什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS73733电源芯片输入5v,输出3.3v,将EN脚接输入电源5V能够输出3.3v,将EN脚接地还有1V左右的输出电压,这是为什么?
Hi
很可能是芯片质量问题,以下是推荐的TI授权代理商:
在电子市场买的芯片,也不知道是不知正品,这种芯片也有假货?太坑人了吧。
正品货不会有我说的那些问题,是吧?
我把电源芯片从电路板上焊下来,不带负载进行测试是正常的,EN接输入,输出3.3V,EN接地,输出为0
把电源芯片焊到电路板上,加了负载进行测试就不正常,EN接输入,输出3.3V,EN接地,输出为1V
不知道哪里出了问题
Hi
电子市场上假货太多!
如果拆下来单体测试,功能正常芯片就没有问题。
此时你需要确认芯片不再板子上时,EN接GND时,输出是否还连有其他电路?导致电压被传过来。或者要确认一下,芯片在板子上,EN脚是否有较大的noise干扰?
很感谢您的指导,谢谢
问题找到了,是板子上的一个USB转串口芯片导致的。
能给我解释一下USB转串口芯片怎么会影响73733的呢?我现在也遇到了类似的问题,还请指教谢谢!