目前用UCC28600的做输出快速充高压 Vin:10V-16.8V Pin<=80W Vout:0V-1480V R3119、R3106用过两种组合:30mR+40.2K 20mR+82K D=Ton/Tsw占空比在充电过程均较小,Ics1,Ics2配置与计算不相符,麻烦看一下这里的问题
您能否更详细地解释一下哪些计算不匹配,以及您在哪里进行计算?
IP_Low 和IP_high的计算值如图,分别是20A和6A,按照计算参数配置后,实测只有1A,2个值都是1A
我查看了数据表,但看不到这些数字。 请问您参考的是什么文件?
参考得官网资料