This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS61201

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, DRV8837, TPS61201EVM-179, TPS61201

之前設計了一個PCB, 以3節AAA電池串聯供電, 經TPS62237穩壓後供給電路, 用DRV8837來推動馬達, 控制的核心為CC2541.

但電壓小於2.7(即每顆電池小於0.9V)時, 則馬達小動了一下就會讓整個電路reboot.


想採用 TPS61201EVM-179, 以電源供應器供電時表現很好, 輸入只要大於0.3V就可以有穩定3.3V輸出.

但以電池供電 (電池先經 TPS61201EVM-179 再進我之電的電路), 若以BLE_Bridge為底, TPS61201EVM-179輸出一開始3.30, 過約30秒則快速降至-0.06V, 移開負載時仍-0.06V.

以電池供電但改以KeyFob為底時, 接上負載則TPS61201EVM-179則可長態保持3.3V輸出. 但按下B3讓CC2541發出廣告時, 則TPS61201EVM-179的輸出又一直往下掉.
請問這問題有解嗎?
  • Hi

        不太明白你的意图:

       TPS62237是降压芯片,3接3A电池4.5V输出,转换得到3.3V没有问题。

       如果采用TPS61201,这个是升压芯片,你是不是首先需要改成3电池并联?

  • Hi

        TPS61201具备降压功能,但是是作为LDO转换的,效率很低,这样达不到您改用芯片希望更加充分使用电池的目的。

        其次马达是感性负载,启动瞬间电流很大,您需要在DC/DC输入和输出都增加一个较大的电容,特别是输出,建议用470uF试试,测试一下此时电压在启动时是否稳定,没有被严重拉低。

        还有就是TPS61201虽然可以用于非常低的输入电压,但是你要注意当输入电压非常小时,意味着输入电流就会非常大,在整体的转换中,这些你都必须要考虑到。

  • Hi Johnsin,

    謝謝您,

    我先試試原有TPS62237的輸出電容由4.7uF換成470uF看看.

    請問若是以"三節電池推動馬達", 目標是電池能用的越久越好, 中間透過 CC2541 控制 DRV8837, 則 TPS62237 與 TPS61201 是不是 TPS62237較佳. 或是您有建議的 IC型號呢?

    B.R.

    KJ