LMR38020的输入VIN和EN引脚直接接在一起;LMR38020输入回路有添加一个pmos做为输入控制的开关,此pmos会有漏电导致LMR38020的模块下电时候(pmos关闭),LMR38020的输入VIN和EN引脚依然有1.2V左右的电压。
帮忙分析一下什么情况会出现LMR38020输出锁住,即使重新上下电依然无法恢复,除非是下电时将LMR38020的输入VIN和EN引脚的1.2V左右的电压泄放才能恢复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LMR38020的输入VIN和EN引脚直接接在一起;LMR38020输入回路有添加一个pmos做为输入控制的开关,此pmos会有漏电导致LMR38020的模块下电时候(pmos关闭),LMR38020的输入VIN和EN引脚依然有1.2V左右的电压。
帮忙分析一下什么情况会出现LMR38020输出锁住,即使重新上下电依然无法恢复,除非是下电时将LMR38020的输入VIN和EN引脚的1.2V左右的电压泄放才能恢复。
您能否分享所观察到问题的一些波形? VIN、VOUT、SW 和 FB 节点波形将会很有帮助。
有一点是1.2V 非常接近 EN 阈值、并且根据器件的不同、它可能介于上升阈值和下降阈值之间。 EN 引脚在该电压下有效地悬空(当 PMOS 开关关闭时)一段时间。 不建议这样做、这可能会导致某些内部组件无法正常启动。 我建议在 EN 引脚上添加一个电阻分压器、这将提供放电路径并防止 EN 悬空。