芯片型号:
LM5148RGYR
异常现象:
我使用LM5148设计了一款直流稳压电源。上电后,该电源出现了异常:输出电压永远跟随输入电压,即:输入电压为5V时,输出电压大概4.8V;输入电压10V时,输出电压9.8V;输入电压大于10V时,情况类似,输出都非常接近输入电压。
详细情况:
为了使稳压电源的输出可以从0V开始调节,我将LM5148的FB接地,然后EXTCOMP引脚连接了由运放搭建的CC/CV控制环路的输出。这种设计在其他电源芯片中非常常见。
原理图如下所示:
请帮忙分析一下,谢谢