电源部分的电感作用是什么?如何选取?
加电感是为了模拟地和数字地等电位,用一般的磁珠即可。其实也可以直接用0欧姆的电阻连通,但是电感可以滤波。
在电感线圈不变的情况下,负载电阻愈小,输出电压的交流分量愈小。只有在RL>>ωL 时才能获得较好的滤波效果。L 愈大,滤波效果愈好。
关于这里用电感还是磁珠,一般认为:在信号电路中,可以用磁珠;在功率电流中,应该用电感。对于用电感还是磁珠,关键在于干扰的频率高低,如果干扰在高频范围,则用磁珠比较好,如果在低频则磁珠就无能为力了。一般磁珠对500MHz 干扰的滤波效果最好。因此在这里建议用电感。
或直接短接,一点接,在ad/da 电路中要用到。
该电感一般就是用磁珠,通常是用于模拟电源的滤波。如果用0 欧姆的电阻代替磁珠,那么和导线是一样的,都不能起到滤波的作用。不过,如果数字电源本身就比较干净,电路间又没有相互干扰的话,是可以用0 欧姆的电阻或导线代替电感的。