移动电源电路保护系统的重要性
移动电源主要由三部分构成:外壳、电芯、电路板。其中电芯的安全性是重中之重,电芯的安全与否决定了整个移动电源的品质如何。移动电源安全性除了在电芯上体现,电路板也扮演者很重要的角色。
电路板的存在就是让电芯能够安全正常的充放电,发挥它最基本的作用,而好的电路板的则是为了让优质的电芯发挥最大的效用。一般情况下,好的电路板有三大保护功能,即过度充电保护、过度放电保护、过流保护。如果把电芯比作一个储存电量的仓库,电路板就像一个仓库管理员,严格控制着电流的输入输出。移动电源输出的电流不恒定,电流过大或者输出电流不饱和(电流过小),都会对电池造成很大的损坏。
有很多人反应使用了移动电源给手机充电后,手机出现反应迟钝、触控紊乱甚至黑屏的问题。这是因为一些劣质的移动电源采用的劣质电芯和简陋电路板放电不稳定,导致电流过大“烧”坏手机。而一些品牌的移动电源电路板相对精密,具有多重保护功能,合理使用则危险系数将会降到最低。那么,电路保护系统有什么好处?
首先是兼容性。
在适用范围上的区别——不是每个移动电源都可以给你的手机合理充电。我们先了解一下手机平板等智能设备充电的一些要求和充电时的参数。
另外还有一些国产手机充电电流为0.8A,0.7A,也就是说不同的设备有不同的电流要求,如果不按要求参数给设备充电是很有安全隐患的,甚至会出现永久损害设备。
如果移动电源里面的电阻和电路板用的不一样,或者没有通过国家检测的话,质量很难保证,工艺差的移动电源电路板通常只有简单的升压系统,就简单的将电池电压3.7V升至5V没有任何的保护电路。这样的简陋电路,电流输出是不稳定的,有可能会把我们的数码设备电池充爆,还有可能使手机里面的线路板发烫而造成短路,以至于烧毁线路板。
bq24195L,bq24195 是高集成开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,此类器件用于广泛的移动电源,平板电脑和其它便携式器件的单节锂离子和锂聚合物电池。 它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。 具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正地灵活解决方案。
自从用过BQ24195充放电移动电源方案,再也不用其他厂家的了。