This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS5450: 想12V转5V,为什么输出电压还是12V?

Part Number: TPS5450

你好,这是我的12V转5V的电路,不知道为什么,输出电压仍旧是12V,是我芯片接反了吗。

下图箭头标注的是我PCB焊接的1号引脚

如果引脚没问题的话,到底是哪里出问题,会导致输出电压没降到5V,反而输出了和Vin一样的电压。

当然,在pcb设计里,我没有严格按照手册要求,但是这样会导致这种严重的问题吗?有熟悉这类问题的人可以出手帮忙解答一下吗,感谢~


  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询, 你指的Pin1脚没什么问题。
    看了你的电路,下面几点你调整下看看。
    ENA使能悬空就可以了。
    C28没什么用。
    R9和R11的阻值,还有L1电感值,你按下图修改下。


    如果还不好,有可能是你的PCB设计有问题。

  • 感谢你能抽出时间耐心回答,你发的原理图里,我有几个疑问,TP1-TP6是测试点吗,另外关于图中C1,C4,C5,C2,C3,C6,这几个电容值,也需要修改成一样的吗。还有这个电路图能承受3A左右的电流吗,有这个疑问是因为,我看手册,TPS5450可以承受最大5A的电流,但是在webench里设置,却提示占空比超出阈值。我们公司需要设计一款电源12v-5v,用作自动售卖机的pcb供电,电流需要3A左右。有没有更好的解决方案呢,感谢~

  • 如果你更换我建议的电阻电感值仍不好的话,你在换下你说的电容值看看。

    我们公司需要设计一款电源12v-5v,用作自动售卖机的pcb供电,电流需要3A左右

    →那你直接使用webench, 输入设计参数, tool直接就帮你选出推荐器件跟电路图了。

    webench.ti.com/.../switching-regulator