This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS61500 5v 不起振

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

您好:

我用TPS61500做升压LED驱动电源的时候, 用5V 2A的开关电源供电时不起振, 调节SS脚电容无效, 用12V开关电源则没有问题,参考61500参数, 3V就应该可以工作,请专家帮忙解答,谢谢,我们产品要求把5V升压到12V给LED供电, 因为还有四路5V的线路, 所以计划采用单5V的供电方式

  • 可以参考datasheet:  www.ti.com.cn/.../tps61500.pdf 第一页 Figure 1. Analog Dimming Method 的电路,参数可以参照: www.ti.com.cn/.../slvu261.pdf EVM板设计。

    在您的电路控制中,您可以将EN直接借逻辑高, 采用定电流控制,Sense电阻R9,如果选0.57欧姆,大约输出350mA).   OVP设计到14V左右。

    如果上述测试仍有问题,您需要确认您的芯片是否有动作,即用示波器测试SW在启动瞬间是否有方波输出,或者输出电压从5V输出是否要上升的想象(如果输出一直稳定在4V多(5V-Vf, Vf是二极管压降),代表芯片完全没有动作,芯片则应是坏的。建议您早TI网站上申请免费样片做确认(如果您的芯片来源于电子市场,则很可能是伪劣芯片)

     申请网站: www.ti.com.cn/.../buy.tsp

      申请方法:www.ti.com.cn/.../gencontent.tsp

  • 您好, 谢谢您的回复, 我是参考DATASHEET的资料来做的,EN脚直接按逻辑高, 用开关电源适配器不起振,换过两个不同的牌子,都是不行,芯片一直不工作, 但有趣的是用模拟调压电源2.8V即可正常工作,我试过在开关电源输入端加滤波等手段,也是不行的,我的芯片是通过TI的香港代理商取得的, 应该是正品

  • 请问您的TPS61500带的LED电流是多大?而您5V/2A的开关电源,OCP电流又是多大?

    从您的现象看电路应该是没有问题的,问题出在供电这一块。

  • 三颗EVELIGHT的3W LED串接, 电流控制在700mA, 调压电流上显示的电流在2A左右(5V)

  • 按照您这个设计,假设效率是0.85, 电感是15uH, 频率是500kHz, D= (12-5)/12=0.58

    输入的峰值电流是Ip= 12*0.7/(0.85*5) + 5*0.58/(2*500k*15u) =1.976+0.193=2.17A,   所以如果您的开关电源最大是2A, 电流是不够的。  您可以将LED的sense电阻改到0.39欧姆,即500mA输出即可验证是电源问题造成的。

    同时测试中确实是需要在TPS61500S输入端增加电容,同时连接线要尽量短,避免压降。

    另外您的调压电流上显示的电流在2A左右(5V)是否是指您的5V/2A调压电源的输出电流示数,是否最大电流即2A.