Part Number: TUSB1046EVM
你好
我们在测试TUSB1046EVM的DP+USB模式时候,发现USB功能正常,但是DP功能异常,电脑可以检测到第二显示屏,但是无法正常显示,无法获取屏幕参数见图片;
我们检查了TUSB1046的模式配置引脚,CTL1连接到了HPD,CTL1和CTL0均为高电平,确实工作在DP Alt模式,请给我们一些排查建议。
TUSB1046EVM信息:TPS65987DDH+TUSB1046
谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TUSB1046EVM
你好
我们在测试TUSB1046EVM的DP+USB模式时候,发现USB功能正常,但是DP功能异常,电脑可以检测到第二显示屏,但是无法正常显示,无法获取屏幕参数见图片;
我们检查了TUSB1046的模式配置引脚,CTL1连接到了HPD,CTL1和CTL0均为高电平,确实工作在DP Alt模式,请给我们一些排查建议。
TUSB1046EVM信息:TPS65987DDH+TUSB1046
谢谢!

您好,
如果无法获取屏幕参数、则表示仅检测到 HPD。 我们以前看到过这种情况。 这可能与电路板上的固件和一些组装不当的电阻有关。
请参阅以下 E2E: