This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ76952: bq76952学习

Part Number: BQ76952


hi

请教一个问题,我用bq76952做的一个16串的BMS板,目前遇到一个问题就是,输出有50多V的虚电压,不知道从哪里漏出的虚电压

  • 您好

    遇到BQ76952 BMS板输出50多V虚电压的问题,可能的原因需要具体分析和排查,以下是一些可能的方向和建议‌:

    1. 检查电池连接与状态‌:

      • 首先确认电池包中每节电池的连接是否正确,包括电池的正负极连接、电池间的连接是否牢固无松动。
      • 检查电池本身是否存在异常,如电池内部短路、电池老化等,这些都可能导致异常电压的出现‌。
    2. 检查BMS板电路与元件‌:

      • 仔细检查BMS板上的电路,特别是与电压采样和输出相关的部分,查看是否有元件损坏、焊点不良或线路短路等情况。
      • 检查BMS板上的保护元件,如保险丝、保护二极管等,确认它们是否工作正常,没有因过压或过流而损坏。
    3. 考虑软件与配置问题‌:

      • 检查BMS的软件配置,确认电压采样和输出的设置是否正确。
      • 如果可能,尝试重新校准电压采样模块,以确保其准确性。
    4. 检查外部干扰与影响‌:

      • 考虑是否有外部电磁干扰影响了BMS板的正常工作,可以尝试在BMS板周围增加屏蔽措施,如使用金属罩或电磁屏蔽材料等。
      • 检查BMS板的工作环境,确认没有过高或过低的温度、湿度等环境因素对BMS板造成不良影响。