This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25792EVM: OTG 功能無法正常調壓

Part Number: BQ25792EVM

您好,

 目前正使用BQ25792 做USB PD 的Source 功能,但是在使用OTG功能時卻無法依據I2C命令進行調壓。 想請問是否有什麼參數需要設定?

1. 使用 TI BQ25792 EVB 作為測試板,VBAT 輸入 14.6V,EVB相關設定如下圖:

2. 通過I2C 進行調壓設定,相關調壓設定順序如下:

a. 對0x00暫存器(Minimal_System_Voltage) 寫入 0x30 (12V)

b. 對0x0E暫存器(Timer_Control) 寫入 0x00

c.對0x0F暫存器(Charger_Ctrl_0)   寫入 0x80

d.對0x11 暫存器(Charger_Ctrl_2) 寫入0x00

e. 對0x2E 暫存器(ADC_Control) 寫入0xC0

f. 對0x0D暫存器(IOTG) 寫入0x4B (3000mA)

g. 對0x0B暫存器(VOTG) 寫入0x01F4 (5000mV)

h. 對0x12暫存器(Charger_Control_3) 寫入0x40 <== 啟用OTG 

使用邏輯分析儀來看,BQ25792 有正常的回應I2C訊號

但從示波器來看,其調壓卻是無法正常動作。 

請協助確認參數設定與EVB設定是否有誤,謝謝