Other Parts Discussed in Thread: TPS65130
项目需要要正负供电给运放做差分信号处理。
有些DC-DC输出给到某个LDO后导致DC-DC工作异常,具体表现在开关频率一段时间內变高又变低,大概在1秒到2秒不等,DC-DC输出电压有的稳定,有的不稳定。
我目前就遇到过两组这样的样本出现这种想像:
第一组是TI的TPS65130(DC-DC)输出±9V和TPS7A3901D(LDO)输出±8V,两块芯片中心距离有1cm。
问题出现再负压LDO上,负压LDO还没找到替补方案。最后的解决方法是估计是换其它型号的LDO,可以的话推荐一下正负一题低压差低噪声输出200mA的LDO。
第二组是ADI的LT8582(DC-DC)输出±15V和长晶的CJ7812B-TGN-ARG(线性三端稳压),两块芯片中心距离有3.4cm。
解决方法是更换其它品牌的7812解决了,因为可选的很多很方便换;
独立给上面两组DC-DC加负载或者空载工作都完全正常,只要DC-DC输出给接上面说的LDO线性稳压做组合,不管在哪里加负载或者空载,DC-DC输出就不正常。
这种DC-DC组合某些LDO导致DC-DC工作异常到底是哪里造成的?这种象形问题无从猜起,也搞不清,也不知道如何避免。