SOC线性度误差和电流采集精度是什么计算的,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询, BQ27Z561的SOC线性度误差和电流采集精度计算。
SOC 线性度误差主要与电池管理系统的测量和估算算法有关
SOC 通常在 0% 到 100% 之间,
在不同的充电状态下,收集实际 SOC和BQ27Z561报告的SOC值。
对于每个状态,可以使用以下公式计算:
Error= ((measured value- actual value) / actual value) *100%
使用误差数据绘制图表,并计算平均误差和最大误差,以评估整个范围的线性度。
电流采集精度取决于传感器的精度、ADC 的分辨率以及参考电压等。
确定 BQ27Z561 内部 ADC 的分辨率(例如,12 位、14 位等)。
使用下列公式将 ADC数值转换为电流值:
Current= (ADC value* ref voltage)/ ADC resolution
电流测量的精度可以通过评估多个测量值与真实电流值的偏差来进行。
在标准条件下进行多次测量,计算标准偏差,得到电流测量的精度指标。