This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5032: 高压交错降压buck拓扑的用法

Part Number: LM5032
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

尊敬的各位电源工程师们,对于LM5032的一些用法特来请教

想将LM3502用于基于SICMOSFET的高压大功率交错降压buck拓扑,目的是为了降低纹波和提升转换效率

输入电压DC650V-DC1100

输出电压DC510V

输出功率为30kw

但是经查看规格书发现LM3502的vin与vcc无法达到如此高的电压,所以给控制器的vin与vcc单独提供DC12V。再将OUT1与OUT2的PWM信号传输给隔离栅极驱动器UCC21750 来对SICMOSFET进行隔离驱动,这样控制器就可以避免被接入高压而损坏

不知这样是否可行,如果此方案不可行,采用哪款非数字的控制器与哪种非隔离的设计方案可以达到降低纹波提高输出效率的目的呢?

  • 交错功能可减少波纹和提高效率(每个相位的电流降低到一半,因此功率损耗减少一半)。 它的VCC额定电压为100V,因此这就是HV的来源。

    我们没有能够直接承受1.1kV电压的控制器。 您需要创建外部电路以将电压降至<100V至偏置LM5032。

    客户当前使用的解决方案是什么?