This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LP8866-Q1: LP8866-Q1:

Part Number: LP8866-Q1


你好:

我在工作中遇到一个问题,如国未使用到的输出通道接地,会导致背光驱动器不工作,背光不亮;把未使用的输出通道浮空,则IC正常工作,背光亮。

我看规格书里面说的是不使用的通道接地。为什么接地了反而IC不工作了?

希望得到您的回复,谢谢~

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,未使用的输出通道是应该接GND的,要不会产生 fault error.
    你是用评估板吗?还是自己设计电路。

    Unused outputs, which must be connected to GND, will be disabled and excluded from adaptive voltage and won't generate any LED faults.

  • 是我们自己设计的电路,我们已找到点不亮的原因,因为我们没有设计好LED_SET管脚通道数对应的电阻值。

    假如我们LED_SET管脚设计3.92K电阻值对应6通道,我们只使用4通道,剩余2通道浮空,不接地,我们验证过这样是可以正常点亮被背光的。这样做会对其led_driver电气性及输出有影响吗?

  • 建议你是按照datasheet的要求来,接地。

    有些影响是隐性的。