我想實作一個全橋LLC轉換器400V-48V 1000W 二次側使用中心抽頭,我一次側開關想用TMS3202800489C的DSP打PWM訊號,二次側是否可以使用同步整流IC來控制? 如果可以我的規格適合用哪顆同步整流IC比較好?
您好
如果您希望使用 DSP 控制 SR、那么 UCD7138可能是您的最佳选择。 PMP23340C2K中有一个示例。
如果SR不一定要用DSP控制,使用UCC24624 跟 UCD7138 控效率會差很多嗎?,他們的差別在哪?
UCC24624是独立的 SR FET 控制器、它使用 VDS 感应(即、它在 FET 的内部体二极管上寻找正向压降)。 UCD7138基本上是一款由 MCU 直接控制的高级栅极驱动器。我在 Seismic中概述了不同类型的 SR 控制器。
我無法看到這個 Seismic 文章 ,是正常的嗎?
这个可能打不开,建议您参考以上说明。