目前没有软件方面的配置,因为只用到EN和PWM,所以先不用软件,这样不影响吧,首次需要软件方面配置IIC吗?样机现状:电源12V供电正常,EN 为高。PWM信号占空比50% PWM信号在EN 拉高后 200MS输出 问题: pin SD 没有输出低电平,导致U600( mos管截止)电路图如下:
我们的设备可以作为独立模式工作,而无需启动I2C配置。请问EN是否正常使用或组装?请帮忙分享清晰的示意图。至少,该设备将在SD引脚上触发重启。