公司最近使用了BQ51221,其他功能一切正常。但是发现异物检测功能无法实现,请问这是需要TI往芯片里写校准数据,还是我们自己写数据。请将具体调试方法告知。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
公司最近使用了BQ51221,其他功能一切正常。但是发现异物检测功能无法实现,请问这是需要TI往芯片里写校准数据,还是我们自己写数据。请将具体调试方法告知。

芯片手册里有吗?可以参考
p.s.
TI宣布推出业界最高效率的最小型无线电源接收器,其支持无线电源联盟 (WPC) 1.1 Qi 与电力事业联盟 (PMA) 标准,可改善移动充电体验。与现有接收器解决方案相比,最新 bq51221 无电感器 5 瓦接收器的高效率与可编程输出可将电源损耗锐降 50%,从而可帮助消费者通过 Qi 或 PMA 充电站更高效快捷地为其手机、耳机以及移动电源充电。
芯片手册上关于异物校准,有个关于RFOD的计算工具,但是我无法从你们的代理或你们的官网上得到该工具。
问问TI的 FAE 看他们有吗
手册中应该说明校准方法了吧