LM25118: 内部误差放大器是跨导放大器吗?

Part Number: LM25118
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

您好,有2个问题想请假一下:

1、该芯片组成开关电源时,其输出电压可以等于输入电压吗?如果可以,会有哪些限制吗?

2、该芯片内部连接FB的ERROR AMP是什么类型的误差放大器?是跨导放大器吗?该放大器输出是什么类型的?

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,LM25118输出电压不能等于输入电压吗?电流经过芯片内部都有损耗,根据能量守恒定律,不可能输出电压等于输入。
    LM25118 的内部误差放大器是一个差动放大器。
    这种类型的放大器设计用于比较输入电压(反馈电压和参考电压),
    以确定输出电压的偏差,并相应调整输出以保持稳定状态

  • 1、LM5176和LM25118都属于BUCK-BOOST类型的控制器,但是LM5176构成的开关电源,其输出电压可以等于输入电压。LM25118的输出电压不能等于输入电压是什么原因呢?输出功率肯定比输入功率小,但是输出电压不一定比输入电压小。

    2、LM25118内部连接FB的ERROR AMP的输出信号的类型是电流吗?比如LM5176内部的误差放大器是跨导放大器,输入差分电压,输出电流。LM25118内部的误差放大器是跨导放大器吗?如果不是,那是什么类型呢?