This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24172不接电池是否有输出电压?



参照官方原理做的一个8.4V的充电器,发现有些不带电池有8.4V输出, 有些没有,带电池也无法充电,请教不带电池是否有电压输出?

  • 带电池无法充电,有几种可能:

         1 充电器提供的电压低于电池的额定电压

         2 充电器的电路故障,根源上就无法充电,这个请你仔细参照官方的原理图。有可能你的原理图没错,但在布线的时候出现错误,请进行DRC检查,并对封装进行核对。

       

  • xianjue,

    1、你好,请看数据手册9.3.15 Battery Detection章节,当没有电池,插上充电器后IC会一直检测电池的存在,所以用示波器测得out波形不是一个稳定的输出。只有接上电池才有稳定输出。

    2、接上电池无法充电时,请问指示灯是什么状态?CE引脚有没有拉低?

    谢谢!

  • 不是很懂,技术手册供参考~