Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM2588
如题,我需要做一个45V的通过电击对人体产生刺激的一个仪器,使用电源为9V电池。请问应该使用怎样的电路来完成这个操作呢?
基本属性是:输入电压9V,输出电压45V,输出电流0.6mA~1mA。
我初步的想法是使用Boost升压电路,但是这个我研究了一下设置,发现好像这样比例的升压有些困难,是不是需要两层Boost升压?
如果有其他更好的解决方案的话就太好了!麻烦各位大牛帮个忙!~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有很多这样的电路,不过这个电路是对人体进行电击,不知道是否需要满足一定的安全标准?
小小菜鸟 说:原理图也是按照芯片资料设计的,外围基本上没什么可调的东西,据TI工程师说可能是芯片问题,但我们又买了几片还是有问题
0负载的情况下,会有虚电压