This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC27284: 非隔离驱动芯片如何处理信号地与功率地。

Part Number: UCC27284


在该驱动芯片的手册中,可以看到pwm controller的地与功率地是同一个地。

我这个原理图里,PWM信号通过MCU输出,MCU的地是DGND,DGND与PGND通过磁珠相连,PWM信号经过滤波之后能否直接接入该驱动芯片的HI与LI引脚?如果不能应当怎么做?

  • 一般来说,驱动器的参考点和输入信号应该相同,否则会导致驱动器中的逻辑错误。

    逻辑错误通常发生在驱动器具有不同的电压作为参考点时(例如驱动器为-5V,输入信号为0V)。

    在你的例子中,PGND和DGND是相同的电压,只是有滤波将两者分开。我不认为会出现问题,但请务必彻底测试系统。