TPS23754: 按照输出功率被限制在13W以下,无法满足使用需求

Part Number: TPS23754
Other Parts Discussed in Thread: PMP9563

参考PMP9563设计时(该设计在无适配器输入情况下最大输出功率为12*1.9A=22.8W),然实际测试发现当系统功耗超过13W则供电失败:系统直接掉线,且需要重新插拔交换机网线后,系统才正常运行,此时人为将系统峰值功耗限制在13W内(不做限制时,系统功耗为4W-16W之间)长时间运行则OK,PSE设备单口供电功率为30W。

请帮忙确定该设计是否存在缺陷,如是,应该如何进行整改以满足4-18W的系统功耗需求。附件为设计原理图

以上,谢谢
TPS23754PWR_POE_Project.pdf

  • 您好

    1.可能是 PSE 功率限制:如果是 PSE 的标准,您能检查 T2P 电压是低还是高吗? 如果 T2P 为高电平、则可以通过 PSE 来限制功率。 如果是 PSE 无源注入器、则 T2P 应为高电平。

    2.可以测量1W 和13W 的 VC 电压。 如果 VC 在13W 时小于9.5V、则可能是由 SEC 侧压降或 VC 过载引起。

    3.如果由 RC 对其进行钳制、则可以尝试使用0.05 Ω R65。

  • 你好,感谢指点
    测试数据如下:
    1.当负载在2.4W-13W时,T2P-PGND电压为低电平(0V);当负载大于13W时,T2P-PGND电压为高电平(15.6V,此时死机并开始重启)
    2.当负载...在2.4W-13W时,VC=26V;负载大于13W时,VC=1.2V
    3.R65=0.05R时,现象与R65=0.1R基本一致。
    以上,谢谢
  • 您好

    感谢您的测试波形。 VC -如果 PD 正常运行、则 RTN 不应为26V (正常运行时、VC 最大值应为19V)。 稳态下的 VC 电压应为 VC = Vout/nsec*NAUX、应为12V/1*1.2=14.4V。 您能否仔细检查是否使用了 PA2649NLT (https://www.digikey.com/en/products/detail/pulse-electronics/PA2649NLT/5174418)? 另外蓝线和红线的区别是什么?

  • 1.使用的型号为PA2649NL(从规格书及相关网站并未发现PA2649NL和PA2649NLT在参数上存在差异,另我这边会同步购买PA2649NLT进行替换来验证这个问题)?

    2.红线和蓝线没有任何区别,在AD中为同一属性