This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV61070A: 输入电压较低是部分出现类似短路的现象,电流很大,芯片发热

Part Number: TLV61070A


输入电压低于1.8V时出现类似短路的现象,电流很大,芯片发热,出现概率在50%以上。但有的批次没有问题,在1.3V输入电压下依然可以正常工作。两个批次的电路没有任何修改。请问可能的原因是什么?

  • 您好,

    如果您能确保外部电路完全一致,有一部分正常,另一部分不正常的情况,请通过下面方式联系客服做产品质量分析,

    TI 论坛旨在解决客户在使用TI产品过程中遇到的技术问题。建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
    • 打开链接ticsc.service-now.com/csm
    • 点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
    • 在新打开的窗口中点击“质量,可靠性和环境信息”下面的“创建案例”按钮
    • 在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。
    关于质量问题,请您查阅客户退货流程:www.ti.com.cn/.../customer-returns.html