如图中,驱动引脚的高低侧MOS导通阻抗的测试条件中的IDR=0.2A怎么实现的?测试这个指标时,在不关注0.2A这个指标的前提下,我的测试方法是在DR引脚到外部MOS的栅极之间放一个电阻,在电路正常工作时,利用示波器分别获得电阻两端电压波形,根据同一时间两个电压波形的差值,分别求出DR信号为高、低电平时流经电阻的电流,再利用内部高低侧MOS分别接VIN和地的设计,求出高低侧MOS的阻抗。结果如下图:

得到的结果与数据手册的典型值有一定差异,请问这个差异是合理的吗,如果不合理,那么正确的测试方法是什么呢?