BQ24650: BQ24650充电发烫

Part Number: BQ24650

BQ24650使用数据手册上面的参考设计,输入电压24V,输出电压21.6V,给电池充电,充电电流500mA,虽然可以进行充电但是但是芯片发热严重,测量温度在55度左右,各引脚电压都在正常范围内,发烫请问这是怎么回事,大佬们有遇到过吗,是怎么解决的

  • 您好,

          芯片上集成电路的功耗主要来自LDO,驱动高频FET的栅极驱动器。
          PCB 需要有足够的铜面积来散热。功率级的功率损耗也需要铜区域来耗散。

           降低开关损耗的另一种方法是对 HSFET 和 LSFET 使用较低的 Qg FET。

          请参考芯片数据手册“11.1 Layout Guidelines”。

  • 是按指导Layout的,请问这个IC正常充电的时候温度会很高吗