大家好,
不知道Ti的电量计开发是一个怎样的步骤?
论坛看到:1.配置参数 2.校准 3.电芯曲线CHEM-ID选择4.循环学习golden learning 5.导出量产文件
那么在上位机软件bqstudio中需要配置哪些参数?看了下datamemory 有太多的参数需要配置了?
希望能尽早得到FAE帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
不知道Ti的电量计开发是一个怎样的步骤?
论坛看到:1.配置参数 2.校准 3.电芯曲线CHEM-ID选择4.循环学习golden learning 5.导出量产文件
那么在上位机软件bqstudio中需要配置哪些参数?看了下datamemory 有太多的参数需要配置了?
希望能尽早得到FAE帮助
1. 温度测量为-39, 这时候电量计认为电池无电。 把 pack configuration 该成内部temp测量
2.使能ITenable, 0x0021
3. reset 0x0041
请问您的问题得到解决了吗?可否交流一下?我也刚刚使用其中一款不会配置,电池容量也一直显示为0%。。qq:476517753
IT_ENABLE 0x0021
RESET 0x0041
你好这连个具体怎么使用呢
读电压我直接可以读 0x08 / 0x09 Voltage( ) VOLT 0x08 / 0x09