This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC28740: 满载工作频率是如何定义的,CV切换成CC模式原理是什么呢?

Part Number: UCC28740

我现在正在做一个Flyback需要工作在满载工作60KHz,我看手册里写的原文是控制律是在轻载的时候以四分之一Ippmax为限流至,逐渐增加开关频率到32KHz进入幅度调制,负载继续增加则增加电流峰值。达到设定的Ippmax后开始增加开关频率(等效于增加占空比,Ton固定 Period减小),但是如果说在此时继续增加负载,理论上开关频率会继续增加到100KHz以上才能进入CC模式,我不是很理解这个。

就比如上图EVM的控制律,在开关频率大于60KHz左右就停下来了,难道不是继续增加负载会导致频率继续往上升至100KHz才进入CC模式吗。

希望可以解答一下?

  • 您好,

        当 fsw 达到目标最大转换频率(在 32 kHz 和 100 kHz 之间选择)时,进入 CC模式,Vcl 的增加j将没有影响。(芯片数据手册7.4.1 ) 

       UCC28740 Constant-Voltage Constant-Current Flyback Controller Using Optocoupled Feedback datasheet (Rev. D)

        UCC28740EVM-525设计的目标最大转换频率是71KHZ(评估板用户手册  page 6).

        www.ti.com.cn/.../sluual8.pdf

        

  • 现在的问题就是在这里,我现在有两种理解方式

    第一种:按照图15中理解,VCL的大小决定了开关频率和原边峰值电流,VCL在4.9V对应了100KHz的开关频率。

    第二种:Datasheet里的图15仅仅是以最大Fsw为100Khz做了一个示例展示了VCL与对应的开关频率和原边峰值电流,也就是说如果我规定了最大目标转换频率是60KHZ,那么在VCL在4.9V时,开关频率达到60KHz,继续增加负载进入CC模式

    现在的问题在这里,如果按照第一种理解方式,如果我规定满载开关频率为60KHz,对应的VCL可能是在4.5V左右,那么如果此时我继续增大负载电流,那么开关频率理论上会接着上升到直到100KHz才能进入CC模式。

    如果按照第二种理解方式,那么就是说VCL等于4.9V时,对应的开关频率是60KHz,继续加负载则进入CC模式,但是如果是这种理解方式的话,满载最大工作频率是通过什么参数设置的呢?

    我不知道我的表述是否明确,就是我不理解这个目标最大转换频率是如何定义的,如果是设计中给出的一个值,VCL是如何与FSW对对应的。

  • 您好,

          频率由许多因素决定,包括磁化电感、匝数比、峰值电流、您在负载/线路中的位置等。

         请参阅此处的设计工具:SLUC487  UCC28740 Design Calculator

        UCC28740 data sheet, product information and support | TI.com
        您可以选择变压器、Rcs 和其他组件来设置峰值频率。从那里开始,它根据内部的控制律而变化,以优化效率。

          另请注意,控制律的某些部分峰值电流会发生变化,但频率不会变化(AM 模式)。

          只有在 FM 模式下,它才会保持恒定的峰值电流并改变频率。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。