This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

线性稳压芯片为什么能够改变参考电压进而改变输出电压?



在线性稳压芯片LM7815电源管理芯片,在输出端并联电阻分压网络R1和R2,并将分压点接在参考端,这样做为什么会将输出电压增大为(1+R2/R1)*Ue,Ue为电源管理芯片额定输出电压;

这里假设R1电阻上电流为I1,参考点输出电流为I2,则根据电路定理,输出电压Uo=15+I1*R2+I2*R2,如果I2*R2这一项比较小的话,输出电压就是前面那一个关系式Uo=(1+R2/R1)*Ue;

不明白的一点是,为什么把这一个参考点的电位抬高,输出电压就会增大,其内部结构是怎么样的?

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 您好

    根据分压网络与线性稳压芯片的协同工作原理,输出电压提升机制可分解如下:

    1. 基准电压调整原理

    • 芯片内部存在误差放大器,其正输入端连接固定基准电压Ue(15V)
    • 原厂设计将输出端直接反馈至误差放大器负输入端,形成Uo=Ue的闭环
    • 当外接R1/R2分压网络时,分压点电压Vfb=Uo×R2/(R1+R2)代替原直接反馈

    2. 电压抬升的数学推导

    误差放大器工作条件:Vfb = Ue
    => Uo×R2/(R1+R2) = Ue
    => Uo = Ue×(R1+R2)/R2 = Ue×(1 + R1/R2)
    

    (注:实际应用中常见R2接ADJ引脚,因此输出电压公式表现为(1+R2/R1)*Ue,两种表达式本质相同,区别在于电阻网络接法)

    3. 内部结构响应机制

    • 调整管(Pass Element)受误差放大器驱动
    • 当检测到Vfb < Ue时,调整管增强导通使Uo升高
    • 当Vfb > Ue时,调整管减弱导通维持平衡
    • 接入分压网络后,系统自动补偿至新平衡点

    该原理广泛应用于可调稳压器设计,通过外部分压网络突破固定输出电压限制。关键是通过改变反馈比例"欺骗"内部控制环路,迫使调整管工作在更高输出电压状态。