过热锁存后,要解除锁存,是让sleep管脚置高,或EN管脚置低,就可以解除锁存是吗?但这样做,芯片也不在sleep模式下了吧?即进入正常工作模式或进入shutdown模式。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
过热锁存后,要解除锁存,是让sleep管脚置高,或EN管脚置低,就可以解除锁存是吗?但这样做,芯片也不在sleep模式下了吧?即进入正常工作模式或进入shutdown模式。

您好
过热锁存后,要解除锁存,是让sleep管脚置高,或EN管脚置低,就可以解除锁存是吗?
As an additional layer of protection, device also features thermal shutdown with latch off feature in SLEEP mode in case of any overheating of the device in SLEEP mode. To put the device out of the latch mode user has to toggle the SLEEP or EN pin.
请您参考这个说明,要使器件退出锁存模式、用户必须切换 SLEEP 或 EN 引脚。
但这样做,芯片也不在sleep模式下了吧?即进入正常工作模式或进入shutdown模式。
是的。